结果:找到"端子冒 EDA",相关内容880条
  • D-Sub线缆经济型、优良型、特优型的内部结构有什么区别?
  • 针对不同的应用环境,D-Sub线缆的内部结构也会随之变化,除了更好适配外,也降低了安装费用。我们将围绕三种常见的D-Sub线缆,分成3种类别进行对比。一、经济型D-Sub线缆经济型D-Sub线缆性能稳定,采用26AWG多股导线,铝箔屏蔽,具备良好的柔韧性和屏蔽效果。完全注塑式后壳,确保连接稳定性。适用于对线缆柔性有一定要求的应用环境。经济型模制D-Sub线缆,DB9公/DB9母,10.0ft/3m二、优良型D-Sub线缆优良型在经济型的基础上进一步升级,采用了铜屏蔽层,屏蔽效果进一步提升。镀金触点可确保多次反复插拔后的连接可靠性。优良型模制D-Sub线缆,HD26公/HD26母,25.0ft...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 10:45:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 接线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标Kinghelm将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 接线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-04 08:51:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 客户 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • 音频光纤收发端子汇总
  • 深圳锦宏世纪科技是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的音频光纤发射芯片、音频光纤接收芯片、音频光纤端子、红外线接收头、光电对管的高科技企业,其核心管理人员具有多年的专业芯片封装制造经验。财富热线李R1-8-9-3-8-0-4-7-3-0-0Q:2881671130同样代理音频光纤同轴解码芯片MS8422(CS8422)MS8416(CS8416)MS8413MS8412音频光纤线OD4.0OD2.2OD4.2线长度/款式可定制!音频光纤收发座子型号:R020R015CR024R026R005R015AR015BR020AR021R028R1150R1150A产品广泛应用于DVD、DVB、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CS8422 R024光纤 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-10-11 15:53:00
  • 金航标kinghelm推出3代、4代板端座子产品
  • 深圳市金航标kinghelm电子有限公司(www.bds666.com)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证、ISO9001质量体系认证企业,主要研发生产BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等产品。产品广泛应用于车载导航定位、TWS蓝牙耳机、物联网、智慧家庭、智慧城市等领域。金航标kinghelm产品3代IPEX板端座子为了给广大终端客户提供优质的服务。金航标kinghelm研发生产的3代、4代IPEX板端座子已在立创商城(www.szlcsc.com)、华强电子商城(www.hqew.com)、阿里巴巴(https://dgic2010.1688.com/...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 3代、4代、板 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-06-05 09:03:00
  • 建议商城端子分类还是按以前的端子名称分类
  • 建议商城端子还是按以前的端子名称分类。以前要找个端子,在大的类别里找,比如PH,XH等。查找很方便。现在端子的分类乱的很,找不到名称分类。用收索功能也是不全面,难以找到像要的比如:收索PH2.0,才出来几个,很多PH2.0端子无法收索到,从大的类别中查找更是艰难。希望商城采纳!!
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 分类 发帖人:帮忙推荐MCU 发帖时间:2019-02-20 08:58:00
  • 台湾町洋DINKLE螺钉式PCB端子到货,端子拧不紧的同学看这里
  • 町洋集团创立于1983年7月22日,总部位于台湾,且在全球均设有贸易与服务机构。于1995年进入中国设厂,目前设有位于江苏昆山的全球研发中心、OEM产品开发中心、CNAS国家级认证实验室,以及台北电子产品研发中心直立式,侧边接线,间距5.00EK500V-02Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194202.htmlEK500V-03Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194203.htmlEK500V-04Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 台湾 町洋 DINKLE PCB 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-02 12:29:00
  • WJ250A-3.50-3P端子优缺点
  • 各位有谁用过这种端子,是否有什么优缺点?请指教一下。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: WJ250A-3.50-3P 优缺点 发帖人:风雨一路人 发帖时间:2017-08-24 13:31:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: